结果:找到"200G AOC",相关内容39条
- AOC坏了怎么办?需要整条替换吗?
- 前两期,我们介绍了专用于5G前传的HAOC。提到过AOC相较于光模块的优势:由于AOC的连接器和线缆直接相连,两端是封闭的,更容易避免环境和振动摇摆的影响;AOC光口不外露,不存在光口清洁和被污染的问题,系统稳定性和可靠性大大提升;但AOC的劣势也体现在此,正是因为AOC模块与线缆直接相连,当AOC出现故障时,就需要整条替换,这也是AOC相较于光模块+跳线连接的一大弊端。传统情况下,当AOC出现故障的时候,是无法现场修复的。要么需要把已经扎好的AOC光缆整捆线束解开,替换整条失效AOC,再恢复整捆线束;要么把失效的AOC光缆头用剪刀剪下,后期再把更换的AOC换上,这样既费时又费力。为了解决这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-02-16 18:03:00
- 200GNRZ光互连解决方案
- 100G网络升级应该选择200G还是400G一直是业界讨论的热点,与业界主流高速光互连产品发展路径不同的是:易飞扬优先发展并倡导200G作为下一代光互连谋划的基础。目前,易飞扬已基本完成200G全线产品的研发。占据200G光学领域的主流技术方向有两个:一种是采用QSFP-DD封装的经济型8x25GNRZ网络;另外一种是采用QSFP56封装的4x50GPAM4网络。本文将重点介绍200GNRZ系列,通过展示其相对优势和应用场景,用户可以针对不同的应用需求采用有针对性的优化方案。与PAM4相比,NRZ技术更为成熟。200GNRZ产品具有卓越的信号完整性,无需FEC即可实现零误码率,大幅降低时延且...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G NRZ 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-11-03 15:05:00
- 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
- 随着大规模信息系统的革命化进步,云计算技术以其低成本、便捷化、可扩展性高等特征,为大数据、互联网、人工智能的发展提供了切实的技术保障。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、低功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。近些年来,AOC不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC是近年正值当红的产品,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款产品。一、200GQSFP28-DDAOC有源光缆简介1、200GQSFP28-AOC有源光缆采用可热插拔QSFP-DD封装形式,波长为850nm,两端的光收发器的最大传输速...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G有源光缆 AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-19 15:14:00
- 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
- 200G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而200G光模块、200GAOC和200GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种200G数据中心光互连解决方案,其中包含200G光模块、200GAOC、200GDAC,下面易天光通信ETU-LINK就为大家介绍一种200G数据中心短距离互连方案。一、200GQSFP56高速线缆介绍1、200GQSFP56DAC200GQSFP56DAC高速线缆两端采用200GQSFP56模块组件,线缆长度最长5M,支持I2C双线串接口,易于控制,具有低功率、低串扰等特点。QSFP56电缆组件被优化设计以减少串扰和插头...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-18 16:56:00
- 易飞扬200G光模块选用技术方案有哪些?
- 一直以来,200G数据中心在业内存在一定争议,似乎觉得可以跳过200G直接部署400G数据中心。但易飞扬不以为然,直接从100G跨越到400G实际上是不太科学的。因为需要重建超大规模的数据中心,定义新的规范架构,400G时代交换机对机架电力的要求会相当高,传统的风冷散热也更为困难。为更灵活地适应未来数据中心的需求,向400G数据中心实现完美过渡,易飞扬现已推出阵容完备的200G数据中心光互连产品。本文主要介绍易飞扬200GQSFP-DDSR8/PSM8系列和200GQSFP56SR4/LR4/FR4光模块产品。易飞扬200G光模块产品200G光模块有两种调制方式:PAM4VSNRZ其中200...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-23 10:19:00
- 200GAOC主流技术方案有哪些?
- AOC有源光缆,因其低成本、高性能等特性,被广泛应用于超大规模数据中心和高性能计算(HPC)市场应用。AOC也不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC无疑是近年正值当红的产品,那么200GAOC技术方案有哪些呢?市面上的200GAOC所采用的技术方案大抵相同,其中200GAOC封装多为QSFP-DD和QSFP56,调制方式从NRZ过渡到PAM4,而激光器则几乎都采用VCSEL激光器,以此实现200G光互连。200GAOC封装-QSFP-DD/QSFP56200GAOC主要采用新一代主流封装模式QSFP56和QSFP-DD,实现对QSFP前...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-24 15:58:00
- 易飞扬和AT&T就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录
- 近日,奉行设计领先的光通信模块供应商易飞扬Gigalight,与美国领先的电信运营商AT&T,就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录。双方就下一代400G数据中心应用达成战略匹配,未来5年将在400G多项光互连产品进行合作,持续领先400G数据中心的高端应用。AT&T数月前邀请易飞扬Gigalight进行400G数据中心光互连的全面交流。易飞扬在数据中心光互连领域有着具有全球影响力的品牌,基于多年的技术积累与市场理解,创新地提出400G一代与400G二代光互连架构。基于易飞扬对于数据中心光互连的技术能力和服务精神,最终赢得AT&T的兴趣与认可。本次...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP56-DD AOC,200G AOC, 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-16 09:55:00
- 技术解释:200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理
- 数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理。200GAOC有源光缆组成我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G-QSFP-AOC 200G-AOC 易飞扬有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-02 14:46:00
- 200GAOC专题:200G有源光缆好不好?有哪些优点?
- 近些年来,光互联网络迅速发展,为了保证传输的稳定性和灵活性,广大的用户和厂商需求一种更加新型的传输产品来实现更高性能的信号传输。那么,在这个时候,有源光缆AOC就出现了。有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。它看起来跟铜缆长得差不多,AOC使用一根光缆连接两个高密度连接器。现在,市场上的有源光缆产品包括有10GSFP+AOC、25GSFP28AOC、28GSFP28AOC、40GQSFP+AOC、56GQSFP+AOC、100GQSFP28AOC、120GCXPAOC、200G-SR4QS...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 有源光缆 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-09 14:37:00
- AOC专题:什么是有源光缆AOC?有哪些速率?有哪些优点和缺点?
- 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆AOC产品应运而生。既然有源光缆是为了满足更好宽带和密度而诞生的产物,那么,你知不知到什么是有源光缆AOC?有源光缆AOC有哪些应用?它又有哪些优点和缺点?下面就由小编一一为你解答。什么是有源光缆AOC?有源光缆(ActiveOpticalCables,简称AOC)是两端装有光收发器件的光纤跳线,需要借助外部能量来完成光/电信号的相互转化。有源光缆AOC由哪些零件组成?有源光缆由四个主要的零件组成,高密度电接头是其中一个部件。作为接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-21 14:55:00
返回